请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353R 您好!
你好。
如果客户希望在其应用中使用梯形换向、6x 和1x PWM 模式之间有何区别?
使用1x PWM 而不是6x PWM 有哪些缺点? 在他的应用中、他只想以恒定 RPM 模式精确旋转一些电机。
此外、如果他使用1x PWM 模式、它是闭环控制还是开环控制?
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
你好。
如果客户希望在其应用中使用梯形换向、6x 和1x PWM 模式之间有何区别?
使用1x PWM 而不是6x PWM 有哪些缺点? 在他的应用中、他只想以恒定 RPM 模式精确旋转一些电机。
此外、如果他使用1x PWM 模式、它是闭环控制还是开环控制?
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
尊敬的 Ray:
1x 和6x PWM 模式之间的区别在于、1x PWM 模式设置为执行传感 梯形控制、这将使其成为闭环控制、因为它使用传感器提供反馈以调节输入。 下表列出了根据1x PWM 模式需要提供的霍尔传感器输入、您可以预期的不同输出:

在6x PWM 模式下、您可以参考 以下真值表来编程所需的换向控制方法。

6x PWM 模式允许进行更多控制、但它要求用户手动编程换向控制方法、而1x PWM 模式已设置为梯形控制。
最棒的
~Alicia