This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:电机驱动器论坛

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186142/drv8353r-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8353R

您好!

你好。

如果客户希望在其应用中使用梯形换向、6x 和1x PWM 模式之间有何区别?

使用1x PWM 而不是6x PWM 有哪些缺点? 在他的应用中、他只想以恒定 RPM 模式精确旋转一些电机。

此外、如果他使用1x PWM 模式、它是闭环控制还是开环控制?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    我今天没有机会看这一点,但我很快会回来回答。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    你好。 我想跟进客户的询问。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    1x 和6x PWM 模式之间的区别在于、1x PWM 模式设置为执行传感 梯形控制、这将使其成为闭环控制、因为它使用传感器提供反馈以调节输入。 下表列出了根据1x PWM 模式需要提供的霍尔传感器输入、您可以预期的不同输出:

    在6x PWM 模式下、您可以参考 以下真值表来编程所需的换向控制方法。

    6x PWM 模式允许进行更多控制、但它要求用户手动编程换向控制方法、而1x PWM 模式已设置为梯形控制。

    最棒的

    ~Alicia