This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311HEVM:LDO 输出问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187441/drv8311hevm-ldo-output-issue

器件型号:DRV8311HEVM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用采用 DRV8311H 设计的驱动器时、当前的问题如下:

LDO 不输出3.3V 电压。电路设计是否存在任何问题? (请参阅下面的原理图) 此外、nfault 引脚悬空、这是否会对问题产生任何影响?

引脚17 (AVDD)是芯片内部的 LDO、理论上、上电后输出3.3V 电压。  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的提问! 客户在 AVDD 引脚处测量的电压是多少? 在此期间、客户在 Vin AVDD 引脚处测量的电压是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    感谢您的慷慨回应! VIN_AVDD 的电压为4.88V、AVDD 的 GND 电压为0V (甚至不是有点冗余、我测量并发现 AVDD 未与 GND 短接)。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony。

    感谢您的支持。 Sean 是我上面提到的客户、您可以直接讨论此问题、如果需要任何帮助、请随时告知我。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Anthony。

    我想知道我这样设计的原理图是否有任何问题?

    谢谢、此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shen、

    问题在于 AVDD_3V3直接连接到 nSLEEP。 nSLEEP 需要处于高电平才能使器件退出睡眠模式、并使 AVDD LDO 处于活动状态。 当 nSLEEP 为低电平时禁用 AVDD LDO (以降低功耗)。 nSLEEP 需要为高电平才能使 AVDD 输出3.3V 电压、而 AVDD 需要输出3.3V 电压才能使 nSLEEP 变为高电平。 这会导致器件绝不会在睡眠模式下加电。

    nSLEEP 需要使用 AVDD 以外的电源上拉为高电平才能正常工作。  

    其他一些注意事项:nFAULT 需要通过5.1k Ω 上拉电阻器上拉到 AVDD。 nFAULT 是一个开漏引脚、因此需要一个上拉电阻器。 此外、如果需要输出滤波、您可以考虑在 SOx 输出上添加输出 RC 滤波器。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Anthony。、

    感谢您的回答!我将按照您的建议修改电路。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 听起来不错。

    此致、

    Anthony