大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
使用采用 DRV8311H 设计的驱动器时、当前的问题如下:
LDO 不输出3.3V 电压。电路设计是否存在任何问题? (请参阅下面的原理图) 此外、nfault 引脚悬空、这是否会对问题产生任何影响?
引脚17 (AVDD)是芯片内部的 LDO、理论上、上电后输出3.3V 电压。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
使用采用 DRV8311H 设计的驱动器时、当前的问题如下:
LDO 不输出3.3V 电压。电路设计是否存在任何问题? (请参阅下面的原理图) 此外、nfault 引脚悬空、这是否会对问题产生任何影响?
引脚17 (AVDD)是芯片内部的 LDO、理论上、上电后输出3.3V 电压。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Shen、
问题在于 AVDD_3V3直接连接到 nSLEEP。 nSLEEP 需要处于高电平才能使器件退出睡眠模式、并使 AVDD LDO 处于活动状态。 当 nSLEEP 为低电平时禁用 AVDD LDO (以降低功耗)。 nSLEEP 需要为高电平才能使 AVDD 输出3.3V 电压、而 AVDD 需要输出3.3V 电压才能使 nSLEEP 变为高电平。 这会导致器件绝不会在睡眠模式下加电。
nSLEEP 需要使用 AVDD 以外的电源上拉为高电平才能正常工作。
其他一些注意事项:nFAULT 需要通过5.1k Ω 上拉电阻器上拉到 AVDD。 nFAULT 是一个开漏引脚、因此需要一个上拉电阻器。 此外、如果需要输出滤波、您可以考虑在 SOx 输出上添加输出 RC 滤波器。
此致、
Anthony Lodi