这是第二次发生此故障、但这次我们希望能提供更多信息。
DRV 损坏影响:DRV 输出引脚 GLC (引脚18)至 SPC (引脚19)~4欧姆存在栅源短路。 MOS FET 不受 DRV 损坏的影响。
测试条件:测试期间 VM = 15V。 VDRAIN 从25V 降至0V。 0RPM / PH_U=+5A / PH_V=-2.5A / PH_W=-2.5A 时的电机相电流。
当 VDRAIN 达到17V 时、滑行位设置为= 1、以强制 FET 处于高阻态、因为这是较低工作电机范围的阈值电平。
1.此成本= 1请求是否会对 VDRAIN 降至0V 的内部电荷泵造成永久性损坏?
仅在成本= 1请求后、输入 PWM 才会设置为50%。 您能否确认成本位会覆盖 PWM 请求、但这不会导致电荷泵损坏?
3.如果使能端被切换为低电平、PWM 输入被设定为50%。 在二次制动过程中出现的这种主动 PWM 是否会导致内部电荷泵永久损坏。