请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718S-Q1EVM 大家好、团队、
我的客户在 EVM 的14引脚 MCU 到 DRV 接头上的 SPI 总线中遇到问题、它无法正常工作。 使用微控制器驱动 SDI 引脚会产生模糊的未定义行为。 我认为我发现了这个问题。 他们正通过 SPI 总线与 MCU 进行战斗。
我需要数据表说明。 数据表:《DRV87xx-Q1EVM 和 DRV8106-Q1EVM 用户指南》。 它指出:" MCU 可与电机驱动器断开连接、以便 通过与14引脚接头相连的外部控制器驱动电机驱动器。 为此、请移除 MCU 和 将 MCU 连接到电机驱动器的接头之间的电阻器。"
精确定位哪些电阻器(它们的编号名称)
此致、
Renan