This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:14引脚 MCU 上的 SPI 总线连接到 DRV 接头

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188432/drv8718s-q1evm-spi-bus-on-the-14-pin-mcu-to-drv-header

器件型号:DRV8718S-Q1EVM

大家好、团队、

我的客户在 EVM 的14引脚 MCU 到 DRV 接头上的 SPI 总线中遇到问题、它无法正常工作。 使用微控制器驱动 SDI 引脚会产生模糊的未定义行为。 我认为我发现了这个问题。 他们正通过 SPI 总线与 MCU 进行战斗。

我需要数据表说明。 数据表:《DRV87xx-Q1EVM 和 DRV8106-Q1EVM 用户指南》。 它指出:" MCU 可与电机驱动器断开连接、以便 通过与14引脚接头相连的外部控制器驱动电机驱动器。 为此、请移除 MCU 和 将 MCU 连接到电机驱动器的接头之间的电阻器。"  

精确定位哪些电阻器(它们的编号名称)
此致、
Renan