This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:片选下拉电流

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187809/drv8718s-q1evm-chip-select-pull-down-current

器件型号:DRV8718S-Q1EVM

DRV8718 EVM 的芯片选择(nSCS)产生的电流比数据表中的电流更大、从而将其拉低。  

数据表:50uA (最大100uA)

现实:45mA!

我将使用14引脚 MCU 连接到 EVM 的 DRV 接头、并通过电流表将 nSCS 引脚接地短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到问题。 MCU 需要从14引脚接头上断开。 根据 EVM 用户指南:

    ' MCU 可与电机驱动器断开、以便通过与14引脚接头连接的外部控制器驱动电机驱动器。 为此、请移除 MCU 与将 MCU 连接到电机驱动器的接头之间的电阻器"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的发帖。 很高兴知道您找到了根本原因。

    此致

    Shinya Morita