请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718S-Q1EVM DRV8718 EVM 的芯片选择(nSCS)产生的电流比数据表中的电流更大、从而将其拉低。
数据表:50uA (最大100uA)
现实:45mA!
我将使用14引脚 MCU 连接到 EVM 的 DRV 接头、并通过电流表将 nSCS 引脚接地短路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8718 EVM 的芯片选择(nSCS)产生的电流比数据表中的电流更大、从而将其拉低。
数据表:50uA (最大100uA)
现实:45mA!
我将使用14引脚 MCU 连接到 EVM 的 DRV 接头、并通过电流表将 nSCS 引脚接地短路。