您好、TI 专家、
我使用 MCF8316AEVM 来驱动 BLDC 电机。 开关 S1、S2、S3按照推荐的右、左、右位置。 速度选择跳线设置为"POT"位置。
当我执行引导调优设置时、我能够旋转电机一段时间(接近20秒)。 然后停止、并且不会生成故障。 电源上的电流读数从150mA 开始、然后随着电机 RPM 的增加逐渐增加到200mA。
在完成其他类似的线程后、我了解建议禁用自动读取寄存器、我也遵循相同的做法。
IPD 电流限制设置为5A、电源电流限制设置为8A。 电压设置为8V。
电机停止旋转后、我无法再次旋转、需要重新启动电机电源并重新连接 USB。 从而实现对系统的完全复位。 我已附上电机停止旋转并且不会生成故障后的屏幕截图。
请帮我解决此问题。 我是否只能在 MPET 工作时间短的模式下工作?
谢谢。