This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:电机在一段时间后停止旋转(&quot);引导调优设置"

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187279/mcf8316aevm-motor-stops-spinning-after-some-time-in-guided-tuning-settings

器件型号:MCF8316AEVM

您好、TI 专家、  

我使用 MCF8316AEVM 来驱动 BLDC 电机。 开关 S1、S2、S3按照推荐的右、左、右位置。 速度选择跳线设置为"POT"位置。  

当我执行引导调优设置时、我能够旋转电机一段时间(接近20秒)。 然后停止、并且不会生成故障。 电源上的电流读数从150mA 开始、然后随着电机 RPM 的增加逐渐增加到200mA。   

在完成其他类似的线程后、我了解建议禁用自动读取寄存器、我也遵循相同的做法。

IPD 电流限制设置为5A、电源电流限制设置为8A。 电压设置为8V。  

 电机停止旋转后、我无法再次旋转、需要重新启动电机电源并重新连接 USB。 从而实现对系统的完全复位。 我已附上电机停止旋转并且不会生成故障后的屏幕截图。  

请帮我解决此问题。 我是否只能在 MPET 工作时间短的模式下工作?

谢谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您将问题发布到 E2E。 我 将在 下周查看您的问题并提供反馈。

    请注意、周末假期可能会有一些延迟。

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我看到您单击了该主题上的"已解决"。 不确定您是否打算这么做。

    如果您的问题仍未解决、您能否告诉我 您正在使用的电机是什么、还是这种定制电机? 您能否  提供或链接到电机规格?

    从您的描述和电机状态的屏幕截图中可以看出、器 件似乎成功完成了 MPET (当 MPET 测量 BEMF 常数时、它将使电机旋转、通常需要大约15~20秒才能完成)。

    在您在上面提供的屏幕截图中、是在电机停止旋转后拍摄的、是否 在打开和关闭"自动读取故障状态"和"自动读取电机状态"按钮后切换以更新 GUI 中的状态寄存器?

    在 MPET 完成且电机停止旋转后、您是否还可以尝试点击一次"Read All Registers"、等待~8秒以完成所有80个寄存器的读取、 然后导航至"All Tuning Settings"页面、并检查 "Motor Parameters"部分下的测量参数是什么?

    此致、
    Eric C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、  

    我配置了所有寄存器并启用了 I2C 速度控制。 然后、我导航至旋转和评估电机部分、电机部分正在正常旋转。  
    我不确定哪种精确设置能使其正常工作、但需要完成所有配置。  

    此致、

    Rahul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    感谢您的确认、很高兴听到您能够解决您的问题。 如果您有任何其他问题、请再次联系我们。

    此致、
    Eric C.