This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:nFAULT 行为

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186975/drv8424-nfault-behavior

器件型号:DRV8424

大家好、

我们使用自动重试模式测试 DRV8424、输出引脚直接接地以确认 OCP 保护。

我们看到 nFAULT 在 EN 从 H 变为 L 后被锁存到 L

我是否可以考虑在 OCP 期间 EN 变为 L 时、即使器件处于自动重试模式、nFAULT 也会被锁存?

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、

    如果使能引脚恢复到高电平状态、是否会移除器件自动恢复短路?  它应该。   

    nSLEEP 引脚是否一直保持高电平?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果 ENA 恢复为 H、它将返回到您提到的自动重试。  

    nSLEEP 始终为 H  

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、

    那么、这是器件的预期运行。  它仍处于故障状态、直到使能恢复为高电平并尝试重试。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、了解这种行为是预期行为。

    客户将所有 nFault 输出连接到 CPU 的同一 GPIO 端口。 当故障发生时、所有电机驱动器将关闭、然后逐个启用以找出异常器件。 但是、如果故障锁存、则很难找出异常故障。

    此外、数据表中未描述此行为、客户请求我们添加描述。

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、

    我明白了。  让我与团队核实最新情况。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉再次打开此主题。 请让我确认有关此行为的更多信息:

    DRV842x/3x 系列都具有这种行为?

    2.在 EN=L 时是否有保持自动重试的方法? 如果没有、在 EN=L 时有什么清除故障的方法?

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming、

    1) 1) 是的、在整个器件系列中、行为是相同的。

    2) 2) 这毫无意义。  当 EN=L 时、电桥被禁用、因此当无法启用电桥时、不能"重试"、因为 EN=L 正在保持电桥。  nSLEEP 可变为低电平、然后再次变为高电平以清除故障。   

    此致、

    Ryan