大家好
我的客户正在使用 DRV8328、他们不确定如何解读数据表:
对于 tSLEEP、它们只能找到20us 的最大值、是正确还是应该是最小值?
...如果是,最大值是多少?
对于 tRST、我们用最小值1us 和最大值1.2us 来指定"最小复位脉冲时间"、这也有点令人困惑、您能澄清吗?
此致
Ueli
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ueli、
感谢您发帖到电机驱动器论坛!
tSLEEP 最大值正确。
为了阐明 tRST、每当发生器件锁存故障时 、DRV8328都会进入部分关断状态、当故障清除时、可通过在 nSLEEP 引脚上发送复位脉冲来重新启用器件。 最短时间是指必须将 nSLEEP 引脚拉至低电平以重新启用器件的时间。 另一方面、如果您超出了为 tRST 指定的最长时间、则器件将启动完整的关断序列。 如需更多详细信息 、请参阅数据表的第8.4.1.3节故障复位(nSLEEP 复位脉冲)。
最棒的
~Alicia
您好、Alicia
感谢您的快速回复。 也许我们可以安排电话、因为我不确定我是否完全了解规范。
或者,您也可以提供一个时间图来说明该行为?
评估 DRV8328是的第二个源
具有 独立 HS/LS 控制的 MP6531A 5V - 60V 三相无刷直流电机前置驱动器
客户发现行为有差异、这意味着除非他们修改软件、否则无法将我们的器件限定为第二个来源。
此致
Ueli
您好、Ueli、
关闭这个 e2e 主题、因为我们已经通过电子邮件解决了。
要在 e2e 论坛的此处记录电子邮件的结论、我们发现:
此致、
Andrew