This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:关断时间/最小复位脉冲时间的阐述

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186808/drv8328-clarification-for-turnoff-time-minimum-reset-pulse-time

器件型号:DRV8328

大家好

我的客户正在使用 DRV8328、他们不确定如何解读数据表:

对于 tSLEEP、它们只能找到20us 的最大值、是正确还是应该是最小值?

...如果是,最大值是多少?

对于 tRST、我们用最小值1us 和最大值1.2us 来指定"最小复位脉冲时间"、这也有点令人困惑、您能澄清吗?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    tSLEEP 最大值正确。

    为了阐明 tRST、每当发生器件锁存故障时 、DRV8328都会进入部分关断状态、当故障清除时、可通过在 nSLEEP 引脚上发送复位脉冲来重新启用器件。 最短时间是指必须将 nSLEEP 引脚拉至低电平以重新启用器件的时间。 另一方面、如果您超出了为 tRST 指定的最长时间、则器件将启动完整的关断序列。 如需更多详细信息 、请参阅数据表的第8.4.1.3节故障复位(nSLEEP 复位脉冲)。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia

    感谢您的快速回复。 也许我们可以安排电话、因为我不确定我是否完全了解规范。

    或者,您也可以提供一个时间图来说明该行为?

    评估 DRV8328是的第二个源  

    具有  独立 HS/LS 控制的 MP6531A 5V - 60V 三相无刷直流电机前置驱动器

    https://www.monolithicpower.com/en/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mp6531a.htm

    客户发现行为有差异、这意味着除非他们修改软件、否则无法将我们的器件限定为第二个来源。

    此致

    Ueli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE、

    您能否澄清客户注意到的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、  

    关闭这个 e2e 主题、因为我们已经通过电子邮件解决了。

    要在 e2e 论坛的此处记录电子邮件的结论、我们发现:  

    • 客户的 T_rst (复位脉冲时间周期)应针对该范围的中间值(1.1uSec)  
    • 这将有助于确保脉冲足够长、使器件脱离工作模式(并进入复位模式)
    • 这也足够短、足以阻止器件转换到完全关断模式

      数据表的其他部分、如"工作模式"和"引脚配置"、应提供详细说明、以进一步详细说明此行为  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    感谢您的支持。

    此致

    Ueli