主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D
您好!
我的电机具有来自电池的21V 直流链路电压。
我想以4000 rpm 的转速运行它。
我检查了电机的反电动势波形、将其从外部旋转并测量电机相电压(相间)、这是2500rpm 时的波形图:

在2500rpm 时、峰值相间电压达到21V、但 rms 约为15V。
是否有人知道 FOC 算法是否能够处理以正确驱动高于2500rpm 的电机?
根据以下公式,我要求一切都很好,因为在 therm Ke*we Ke 中,需要为零峰值(非峰峰值):


此外:
我知道、当电池和电机反电动势之间的电压差为0A 时、我可以运行电机、这很明显。
但是、当我的电机反电动势 RMS 值达到21V 时、我将有0A 电流、而不是峰-峰值。
因此、对于我来说、即使峰-峰值(和相-相)达到21V、FOC 算法也应该正常工作(电流不是仅在反电动势正弦峰值上流动、RMS 电压差仍然大于0V)
我是对的吗?
我正在使用具有 SVM 调制功能的传统 FOC、而不考虑场强减弱、我想问这是否能够在没有场强减弱的情况下工作。
Adam