This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:DRV8231A

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183572/drv8231a-drv8231a

器件型号:DRV8231A

大家好、

我们在电路中使用 DRV8231A

 

电机电压 VM = 9V
电机电流跳变点 ITRIP 900 mA
VREF 电压 VREF = 3.3V
IPROPI 电阻 RIPROPI = 1.5 kΩ

如何知道失速 IPROPI 电压跳变点 VIPROPI、失速电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否完全理解您的问题。  您能提供更多详细信息吗?

    直流电机的堵转电流可通过施加的电压除以电机电阻- V = IR 来计算。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harsha、

    您能回答 Ryan 的问题吗?

    自您发布您的问题至今已有27天、我们尚未收到您的回复。 我将假定您的问题已得到解决、并关闭此主题。  

    如果您需要进一步帮助、请回复、如果该主题已锁定、请询问新的相关问题。

    此致、

    Pablo Armet