请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8231A 大家好、
我们在电路中使用 DRV8231A
电机电压 VM = 9V
电机电流跳变点 ITRIP 900 mA
VREF 电压 VREF = 3.3V
IPROPI 电阻 RIPROPI = 1.5 kΩ
如何知道失速 IPROPI 电压跳变点 VIPROPI、失速电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.