This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:VGHx 高于规格

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189876/drv8323-vghx-goes-higher-than-spec

器件型号:DRV8323

尊敬的 TI 专家:

我欠你很多,因为这就像我的第十个帖子,但我还是在这里寻找你的帮助!

我正在使用此芯片开发我自己的定制板、我一直遇到一些紧迫的问题、短路半桥和驱动器。 振铃和热性能是主要的问题、但昨天我在测量 GHx 时发现了这一点。

黄色为 GH->SH,蓝色为 GL->SL

您可以看到、GH 变为13.5V、这超出了此驱动器的规格:
 (VMAX = 13.5V)

这是测量 GH、GL 和 VM->VCP (紫色)

这是一个 GH 测量、但这次在评估板中、它保持在规格范围内。 (VMAX = 12V)


我假设我得到的损坏板是因为栅极驱动器正在燃烧。

我尝试减小 IDRIVE 设置、但我得到的波形相同。

如何解决此问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    您是否可以共享电路板设置的原理图?  

    DRV 器件的前置驱动器(用于 HS GHx 和 LS GLx)由电荷泵供电、因此可能是电荷泵设置不正确。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    给你。


    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    您是否想以 pdf 格式共享原理图、以便更容易查看所有组件?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../40001110_2D00_4.pdf
    您好、Alicia、

    给你。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="510798" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189876/drv8323-vghx-goes-higher-than-spec ]GH 变为13.5V、超出此驱动器的规格:
     (VMAX = 13.5V)[/报价]

    如果不知道 SHx 引脚上的电压、则表示 GHx = 13.5V 且超出规格是不太正确的。 驱动器输出 GHx、使(GHx - SHx)= 13v 以打开上部 FET。

    请同时布置 GHx 和 SHx 的波形。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发布的波形是从 SHx 到 GHx 测量的、否则电压会高得多。

    是否希望我测量 SHx 与 GND?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位器、

    为了确保我们介绍基础知识、您是否使用 Tip & Barrel 测量技术收集这些曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="510798" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189876/drv8323-vghx-goes-higher-than-spec ]Yellow 是 GH->SH,而蓝色是 GL->SL

    正如您看到的、GH 变为13.5V、这超出了此驱动程序的规格[/QUERP]

    最大值是13.5V,我在下面的示波器图中看不到(VGH - VSH)大于13.5V --小于测量的13.4V;那么为什么说它超出规格?

    此外、大多数 FET 在19V 时具有最大 Vgs、因此对于 FET 而言、13.5V 与之无关、VCP 是在内部生成的、因此您无法对其进行任何控制。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian。

    13.4V 非常接近13.5V、我将以零星的方式刻录驱动器。 这是一种非常受控的测量、可能不会显示当电机在街上时实际发生的情况。

    此外、MOSFET 的最大电压为19V、驱动器只能保持高达13.5V 的电压。

    请告诉我您的喜剧演员。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    是的、我是。 我正在使用这些引线、还使用同轴电缆进行了对比、以进一步测量功率级产生的所有 EMI。 明天早上、我会给你发送一张图片。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一段试验和错误后、我对 EVM VCP 电容器进行了去色并将其焊接到了我的板上。 这解决了问题、现在 GH 电压不会高于12V。
    尽管我的电容器具有相同的值、但它们似乎具有不同的质量。


    感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="510798" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189876/drv8323-vghx-goes-higher-than-spec/4484917 #4484917"]即使我的电容器具有相同的值、但看起来它们的质量不同。

    有趣的是、我看不到在 VM 和 VCP 上连接的"错误"电容器如何导致上栅极 VGH 高于13.5V、因为驱动器将此电压调节为典型的11V 和12.5v 最大值、即使 CPH-CPL 的电压可以是 VM 的2倍。

    您的 VM 电压是多少?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我犯了一个错误、它是 CPH 和 CPL 之间的电容器、我很抱歉让人困惑!
    VM 为42V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    我很高兴你能够解决这个问题。 我现在要关闭该线程。

    如果您对此主题有任何其他问题、请随时重新打开此主题。

    最棒的

    ~Alicia