This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:drv8432中的 out_b PWM 波形异常行为。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191090/drv8432-out_b-pwm-waveform-anomaly-behavior-in-drv8432

器件型号:DRV8432

你好。

我使用 drv8432设计了一个驱动珀耳帖的电路。

尝试使用一个 drv8432控制两个骨盆

电路是...

 

GVDD=VDD=PVDD=12V、(负载=珀耳帖)占30%

(黄色= OUT_A 端口、蓝色= OUT_b 端口)

GVDD=VDD=12V,PVDD=24V 不工作 drv8432...

(OUT_A 和 OUT_b 连接的珀耳帖线)

(黄色= OUT_A 端口、蓝色= OUT_b 端口)

我只将 PWM 信号输入到 PWM_A 端口。

(PWM_b 信号为低电平)

如果没有负载(未连接珀耳帖)、 则信号仅从 OUT_A 端口输出。

当负载连接时、  

我只将 PWM 信号输入到 PWM_A 端口。  相同波形的信号也在 out_b 中测量
Drv8432不起作用、因为它是同一相位的信号。

我不知道是什么问题。

请帮帮我。

很难讲英语、但我尽量解释。

请帮帮我。