你好。
我使用 drv8432设计了一个驱动珀耳帖的电路。
尝试使用一个 drv8432控制两个骨盆
电路是...

GVDD=VDD=PVDD=12V、(负载=珀耳帖)占30%
(黄色= OUT_A 端口、蓝色= OUT_b 端口)

GVDD=VDD=12V,PVDD=24V 不工作 drv8432...
(OUT_A 和 OUT_b 连接的珀耳帖线)
(黄色= OUT_A 端口、蓝色= OUT_b 端口)

我只将 PWM 信号输入到 PWM_A 端口。
(PWM_b 信号为低电平)
如果没有负载(未连接珀耳帖)、 则信号仅从 OUT_A 端口输出。

当负载连接时、
我只将 PWM 信号输入到 PWM_A 端口。 相同波形的信号也在 out_b 中测量
Drv8432不起作用、因为它是同一相位的信号。
我不知道是什么问题。
请帮帮我。
很难讲英语、但我尽量解释。
请帮帮我。