我对 所附的原理图有两个问题:
1.是否可以将散热焊盘连接到电流感应电阻器而不是直接接地、如图所示?
2.我已将电容器 C15、C16和 C17连接到公共接地、而不是如图所示的电机接地、这没问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Shakshank、
[引用 userid="548443" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190968/drv8212-motor-driver-current-sense-and-ground ]1. 是否可以将散热焊盘连接到电流感应电阻器而不是直接接地、如图所示?如果您的目的是电流感应、我不建议这样做。 我建议在器件 GND 和 PCB GND 之间连接检测电阻器。 如需更多信息、请参阅数据表的第9.2.4.2节。

这是可以的。 更多参考、请参阅上面的 EVM 原理图。
此致、
Pablo Armet