This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:电机驱动器电流感测和接地

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190968/drv8212-motor-driver-current-sense-and-ground

器件型号:DRV8212

我对 所附的原理图有两个问题:

1.是否可以将散热焊盘连接到电流感应电阻器而不是直接接地、如图所示?

2.我已将电容器 C15、C16和 C17连接到公共接地、而不是如图所示的电机接地、这没问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shakshank、

    [引用 userid="548443" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190968/drv8212-motor-driver-current-sense-and-ground ]1. 是否可以将散热焊盘连接到电流感应电阻器而不是直接接地、如图所示?

    如果您的目的是电流感应、我不建议这样做。 我建议在器件 GND 和 PCB GND 之间连接检测电阻器。 如需更多信息、请参阅数据表的第9.2.4.2节。

    [引用 userid="548443" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190968/drv8212-motor-driver-current-sense-and-ground ]2. 我已将电容器 C15、C16和 C17连接到公共接地、而不是如图所示的电机接地、这是否正常?[/引述]

    这是可以的。 更多参考、请参阅上面的 EVM 原理图。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 IC 的散热焊盘和 GND 引脚是否内部短路? 散热焊盘的唯一用途是否仅用于散热? 因此、无需将散热焊盘连接到我  的原理图中所示的感应电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热焊盘和器件 GND 未在内部连接。 此连接必须在布局中手动完成。 上述原理图中的连接方式是可以遵循的。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据您的初始反馈和您共享的参考设计更改了原理图。 您能否确认这个最新的原理图块。 另请注意、我在设计中使用了 DRV8212。 我已将散热焊盘连接到电路板接地、并通过感应电阻器将 IC 接地。

    注意:在上述设计中、R28 (0E)为 DNP。  

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    VM 电容器需要连接到 PCB GND。 如果 R28为 DNP、则 C15、C16和 C17将悬空。 除此之外、原理图的其余部分看起来不错。

    此致、

    Pablo