在38 VDC 总线下运行三相 BLPM Y 形绕组电机时、状态字2位6被置位(0040h)。 状态字1 = 0500h、状态字2 = 0041、0042或0044h 时、这会随机变为锁存故障。 我可以执行什么诊断、还需要了解我的电路和设置的其他哪些信息? 20kHz PWM、0.29 Ω x 260uH 绕组、IPP051N15N5 MOSFET……
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在38 VDC 总线下运行三相 BLPM Y 形绕组电机时、状态字2位6被置位(0040h)。 状态字1 = 0500h、状态字2 = 0041、0042或0044h 时、这会随机变为锁存故障。 我可以执行什么诊断、还需要了解我的电路和设置的其他哪些信息? 20kHz PWM、0.29 Ω x 260uH 绕组、IPP051N15N5 MOSFET……
您好、Steve、
感谢您发帖到电机驱动器论坛!
我建议在 您观察到的故障发生时监控 VM、VCP 和 VGLS 信号? 需要检查的是波形中出现的任何欠压或"骤降"以及 VM 中与观察到的欠压对应的任何压降。
第9款. 常见问题解答调试 BLDC 电机驱动器常见问题快速指南中的高侧或低侧前置驱动 器欠压(VCPUV、VGLS dip、GDUV)是一个很好的资源、其中提供了有关此问题可能调试的更多信息。
最棒的
~Alicia









您好、Steve、
您是否可以共享以下波形:
根据在初始 POST 中共享的故障状态寄存器、抛出以下标志:
以下 常见问题解答的栅极驱动器故障(GDF)部分是有关调试 GDF 故障的重要资源: 调试硬件变体器件的故障
最棒的
~Alicia
Alicia
我取得了一些成功。 我无法捕获故障发生。 但在良好运行期间、我确实具有以下迹线。





您好、Steve、
根据0040h 警告仍然存在(我假设这是您根据先前的帖子从寄存器0x01读取的内容)、您看起来仍然遇到栅极驱动器故障。
这可能是由于以下原因造成的:
有关更多信息、请参阅先前分享的以下常见问题解答:
最棒的
~Alicia