This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:能否驱动电池供电的电机?

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192112/drv8844-can-drive-battery-operated-motor

器件型号:DRV8844
主题中讨论的其他器件:DRV8873

各位专家:

向 CX 寻求您对此问题的帮助:

您能否告诉我 DRV8844PWP 是否可以驱动电池供电的直流电机?

如果是、我们能否通过电机并联连接将6个电机连接到一个驱动器。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    只要电池电压在数据表中的电压规格范围内、这就没有问题。

    只要驱动6个并联电机所需的电流处于数据表中电流规格的范围内、也没有问题。

    我们还有大量更高功率的选项、例如 DRV8243/4/5或 DRV8873/74。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供信息。

    在将6个电机连接到单个驱动器时、我们是否需要考虑任何温度问题?
    您可以就此分享您的意见吗?
    还是最好仅将两个直流电机连接到单个驱动器?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    您将需要提供有关每个电机的电流分布的更多信息、并查看哪个驱动器能够提供总电流。

    此致、

    Ryan