请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8844 主题中讨论的其他器件:DRV8873
各位专家:
向 CX 寻求您对此问题的帮助:
您能否告诉我 DRV8844PWP 是否可以驱动电池供电的直流电机?
如果是、我们能否通过电机并联连接将6个电机连接到一个驱动器。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.