请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8825 尊敬的支持:
以下是我使用 DRV8825的原理图设计:

我遇到了如下所述的奇怪行为:
好的一个显示峰值电流为1.64A

2.有故障的、注意到峰值电流已减半、似乎输出电流不足以驱动。

对于正常和不良 IC、OSC_Vref = 1.03V 保持不变。 同样、对于良好和不良 IC 的 osc_delay、它的电压为1.63V。

需要帮助:
1.您能不能建议电容 C67、C68是必需的?

2.如果我使用单步执行、电路将工作。 但我在使用1/2或1/4步进时遇到了一些困难。
3.如何控制和防止高浪涌电流以及如何确保电流限制正常工作?
希望很快收到您的回复。
此致、
Felix