This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:电流不足以驱动步进电机

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192276/drv8825-not-enough-current-to-drive-stepper-motor

器件型号:DRV8825

尊敬的支持:

以下是我使用 DRV8825的原理图设计:

我遇到了如下所述的奇怪行为:

好的一个显示峰值电流为1.64A

2.有故障的、注意到峰值电流已减半、似乎输出电流不足以驱动。   

对于正常和不良 IC、OSC_Vref = 1.03V 保持不变。 同样、对于良好和不良 IC 的 osc_delay、它的电压为1.63V。

需要帮助:

1.您能不能建议电容 C67、C68是必需的?

2.如果我使用单步执行、电路将工作。  但我在使用1/2或1/4步进时遇到了一些困难。  

3.如何控制和防止高浪涌电流以及如何确保电流限制正常工作?  

希望很快收到您的回复。  

此致、

Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    您是否进行了 ABA 交换以查看 IC 或 PCB 是否存在"不良"行为?  此外、您还可以在"良好"和"不良" IC 之间交换电机吗?  有时、这是电机问题。

    https://training.ti.com/troubleshooting-tips-return-guidelines-b-swap

    1) 这些电容器正常。  没有问题。  它们有助于降低噪声。

    2) 2) 您是指"全步进"吗?   

    3) 3) 您能否放大波形以查看电流曲线?  

    此致、

    Ryan