我喜欢驱动有刷直流电机。 这是我的电机 
我 打算 设计一 个基于低侧(或高侧、如果不可能)分流器的电流放大器电路。
问题是、我 必须结合使用旧 的运算放大器和比较器、例如 LM324、LM358、LM393、LM339等
我知道 INA219等新型电流分流放大器和类似器件以及新设计的零漂移运算放大器的优势。 但是、我只能使用这些 parts.ca、任何人都可以帮助我说我 可以使用这些器件中的哪一个、或者可以共享原理图。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我喜欢驱动有刷直流电机。 这是我的电机 
我 打算 设计一 个基于低侧(或高侧、如果不可能)分流器的电流放大器电路。
问题是、我 必须结合使用旧 的运算放大器和比较器、例如 LM324、LM358、LM393、LM339等
我知道 INA219等新型电流分流放大器和类似器件以及新设计的零漂移运算放大器的优势。 但是、我只能使用这些 parts.ca、任何人都可以帮助我说我 可以使用这些器件中的哪一个、或者可以共享原理图。 谢谢
您好!
此设计可以大大简化、无需使用集成电机驱动器的外部感应元件或放大器。
DRV8876
DRV8874
DRV8873
DRV8243
DRV8244
DRV8245
这些都是按功率容量排列的。 DRV8876是功耗最低的器件、DRV8245是功耗最高的器件。 所有这些都集成了电流感应和 iPropi、用于监控电流。 请参阅以下应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/slvae68b/slvae68b.pdf
此致、
Ryan
嘿、Alhvarez、
LM358非常适合低侧电流感应、输入共模范围为 V-、输出级设计为靠近负轨(轻负载)。 您可以在以下应用手册中阅读有关输出级的更多信息。
https://www.ti.com/lit/an/sloa277a/sloa277a.pdf
最棒的
Jerry