This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用旧运算放大器和比较器的 BDC 电机电流感应放大器

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM393, LM339, LM358, INA219, DRV8876, DRV8874, DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191721/bdc-motor-current-sense-amplifier-using-old-op-amp-and-comparator

主题中讨论的其他器件:LM324LM393LM339LM358INA219DRV8876DRV8874DRV8873

我喜欢驱动有刷直流电机。 这是我的电机  



我 打算 设计一 个基于低侧(或高侧、如果不可能)分流器的电流放大器电路。  
问题是、我 必须结合使用旧 的运算放大器和比较器、例如 LM324、LM358、LM393、LM339等
 我知道 INA219等新型电流分流放大器和类似器件以及新设计的零漂移运算放大器的优势。 但是、我只能使用这些 parts.ca、任何人都可以帮助我说我 可以使用这些器件中的哪一个、或者可以共享原理图。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设计可以大大简化、无需使用集成电机驱动器的外部感应元件或放大器。

    DRV8876

    DRV8874

    DRV8873

    DRV8243

    DRV8244

    DRV8245

    这些都是按功率容量排列的。  DRV8876是功耗最低的器件、DRV8245是功耗最高的器件。  所有这些都集成了电流感应和 iPropi、用于监控电流。  请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slvae68b/slvae68b.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我正在寻找其他解决方案、而不是使用驱动器 IC、原因有很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将请我们的放大器专家为您提供帮助。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alhvarez、

    LM358非常适合低侧电流感应、输入共模范围为 V-、输出级设计为靠近负轨(轻负载)。 您可以在以下应用手册中阅读有关输出级的更多信息。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277a/sloa277a.pdf 

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家