您好!
我正在根据电机规格(24V±10%电流:单相0.6A、两相:1.2A)为我的应用评估 DRV8825、计划在1/16 OR1/32模式下使用
我已调整 Vref。 到0.685V、现在我能够正确驱动电机、
让我知道该 Verf 电压是否足够?,
在这种情况下、为每个线圈设置什么电流?
我需要增大或减小电流吗?
对于双层1oz 铜板,建议的 PCB 布局(散热器)是否足够,或者我是否需要外部散热器(工作范围为10摄氏度至55摄氏度)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在根据电机规格(24V±10%电流:单相0.6A、两相:1.2A)为我的应用评估 DRV8825、计划在1/16 OR1/32模式下使用
我已调整 Vref。 到0.685V、现在我能够正确驱动电机、
让我知道该 Verf 电压是否足够?,
在这种情况下、为每个线圈设置什么电流?
我需要增大或减小电流吗?
对于双层1oz 铜板,建议的 PCB 布局(散热器)是否足够,或者我是否需要外部散热器(工作范围为10摄氏度至55摄氏度)?
您好、Akshay、
请找到电路图的图像。

大家好、我使用下面提到的板进行评估、板上的感应电阻器为0.25E
https://robu.in/product/drv8825-stepper-motor-driver-with-aluminum-heat-sink/
嘿 AG、
Rsense 为0.25Ohm;
Ichop = Vref/(5*Rsen)= 0.685/(5*0.25)= 0.548A
这将是满量程电流。
我对您提到的单相电流和两相电流有点困惑。 由于分度器将决定 A 相和 B 相的电流。是否要将 Ichop 设置为0.6A 或1.2A?
请注意、建议 Vref 采用1V 至3.5V 的电压。 它可以接受0到1V 之间的电压、但精度会降低。
您可以通过查阅 DRV8825 DS 的第11.3.1节来估算功率耗散。 有关散热器和散热器的更多信息、请访问 :https://training.ti.com/thermal-design-pcb?context=1139747-1138777-1139744-1149878
最棒的
Akshay
嘿 AG、
散热器的使用实际上取决于您的特定需求。 如果您在运行期间看到非常高的温度、则可以添加散热器以防止损坏吨级组件。
在任何给定温度下都很难建议安全的功率耗散、因为其中包含许多因素。 主要考虑因素是防止损坏板载任何组件并确保器件功能正常。
此表中显示了最高工作结温;

以下功耗应用手册可能是了解更多信息的好资源。
https://www.ti.com/lit/an/slva504a/slva504a.pdf
最棒的
Akshay