This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:电流设置与放大器;散热器要求

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188230/drv8825-current-setting-heat-sink-requirement

器件型号:DRV8825

您好!

我正在根据电机规格(24V±10%电流:单相0.6A、两相:1.2A)为我的应用评估 DRV8825、计划在1/16 OR1/32模式下使用

我已调整 Vref。 到0.685V、现在我能够正确驱动电机、

让我知道该 Verf 电压是否足够?,  

在这种情况下、为每个线圈设置什么电流?

我需要增大或减小电流吗?

对于双层1oz 铜板,建议的 PCB 布局(散热器)是否足够,或者我是否需要外部散热器(工作范围为10摄氏度至55摄氏度)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 AG、

    感谢您的提问。

    为了更好地为您提供帮助、我想询问您的设计中使用的感应电阻器的值是多少。 请提供一个原理图 pdf、以便更好地了解您的设计。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    请找到电路图的图像。

    大家好、我使用下面提到的板进行评估、板上的感应电阻器为0.25E

    https://robu.in/product/drv8825-stepper-motor-driver-with-aluminum-heat-sink/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 AG、

    Rsense 为0.25Ohm;

    Ichop = Vref/(5*Rsen)= 0.685/(5*0.25)= 0.548A

    这将是满量程电流。  

    我对您提到的单相电流和两相电流有点困惑。 由于分度器将决定 A 相和 B 相的电流。是否要将 Ichop 设置为0.6A 或1.2A?  

    请注意、建议 Vref 采用1V 至3.5V 的电压。 它可以接受0到1V 之间的电压、但精度会降低。

    您可以通过查阅 DRV8825 DS 的第11.3.1节来估算功率耗散。 有关散热器和散热器的更多信息、请访问 :https://training.ti.com/thermal-design-pcb?context=1139747-1138777-1139744-1149878

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的回复、

    电机规格(24V±10%电流:单相0.6A、两相:1.2A)这些是步进电机数据表中提到的规格、最大值为 持续 电流、峰值可以是1.5A

    考虑到芯片的电流容量、我使用的是半容量芯片、 它是否正确?

    我希望保持最小功率/散热,因此希望将外壳温度保持在70摄氏度以下,并使用任何外部铝散热器  

    是否有任何方法可以反向计算它?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 AG、  

    在步进电机中、设定的满量程电流(IFS)是通过任一绕组驱动的最大电流。 I CHOP 是 满量程斩波电流。 根据您提供的信息、这是0.6A。 因此不是一半容量。  

    您可以使用此公式、根据结温、环境温度和 θ JA 反向计算总功率耗散

    由于 PCB 设计还会影响所见的温度、因此最好尽可能使用热像仪测量温度。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、akshay、

    DRV8825数据表提到在24V 和25摄氏度下每个线圈的驱动电流为2.5A,我将单个线圈的电流设置为约0.6A, 它是否有助于我实现更低的功率耗散?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 AG、

    是的、通过 FET RDSon 的电流越小、功耗就越低。  

    希望这能提供一些澄清。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay、

    最大值是多少 25摄氏度时的安全功率耗散、我们需要使用散热器(考虑到已在2层1oz 铜电路板上实施的所有布局建议)

    无法找到最大值 数据表中的工作结温范围

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 AG、

    散热器的使用实际上取决于您的特定需求。 如果您在运行期间看到非常高的温度、则可以添加散热器以防止损坏吨级组件。

    在任何给定温度下都很难建议安全的功率耗散、因为其中包含许多因素。 主要考虑因素是防止损坏板载任何组件并确保器件功能正常。  

    此表中显示了最高工作结温;

    以下功耗应用手册可能是了解更多信息的好资源。

    https://www.ti.com/lit/an/slva504a/slva504a.pdf

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的回复

    我尝试限制功率耗散最大值 工作 结温的上限...

    此处提到的值仍在绝对部分中、而不是在建议部分中

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 AG、

    我理解您的担忧。 我建议使用上面提到的公式大致了解功耗、然后使用表7.4中的热阻估算温度、并在 IC 发热时添加散热器。 或者向后工作、使用热像仪测量运行期间的外壳温度并找出运行时的功率损耗。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 AG、

    DS 中指定的电气特性在 自然通风条件下的工作温度范围为–40°C 至85°C

    由于结温最高为150C、如果您看到外壳温度超过125C、则可以添加散热器。

    最棒的

    Akshay