This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:烧毁的 EVM 栅极驱动器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, BOOSTXL-DRV8323RH, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189774/boostxl-drv8323rh-burnt-evm-gate-drivers

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他部件:DRV8323BOOSTXL-DRV8323RS

大家好、TI 人。

遗憾的是、我最近在250W BLDC 电机中进行测试时烧毁了评估板。 该测试旨在对系统施加压力、迫使系统重复执行严重加速。

该板具有以下损坏。
   - GLC 短接至 GND

   - GHB 短接至 GND

   - GHA 短接至 GND

   -当 EVM 发生故障时、MOSFET 温度为95°C。

   -无明显损坏

半桥测试全部正常。 因此、栅极驱动器很可能会烧坏。

我将使用驱动器以6xPWM 模式驱动电机、发送6个死区时间为200ns 的 SVMPWM。

驱动器设置为100ns 死区时间和默认 IDRIVE 设置(120/240mA)。

我在42V 电压下从电池提供40A 峰值、20A 标称电流。

那么、我的问题是、我是如何烧坏评估板的? 如果 MCU 死区时间不同于驱动器的死区时间、会发生什么情况? 为什么这些栅极短路?

请帮助我尝试找出问题。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    出现问题的原因可能有以下几个:

    • MOSFET 击穿也称为跨导
      • 在电机正常换向期间、相电流将通过半桥配置中的低侧(LS)或高侧(HS) MOSFET 传导。 如果 HS 和 LS 同时部分或完全导通、则会发生击穿情况、并在高电压和接地之间创建低电阻高电流路径。 这可能会损坏 PCB 系统及其组件、包括 MOSFET。
    •  过热  

    更多信息以及调试技巧可在以下常见问题解答中找到: 《调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南》

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alicia。

    我不小心将其标记为已解决、但我想继续这个问题。

    鉴于我们在 pwmx6模式下使用默认设置且死区时间为100ns、因此评估板中不应存在任何跨导。 此外、电路板中没有 FET 损坏、只有驱动器本身损坏。

    过热不应成为问题、因为电路板的最高点(FET)为95°C

    关于我的第二个问题:


    我们将在 INHx 和 INLx 之间添加死区时间。 这是个问题吗? 在本例中、TDRIVE 保护会发生什么情况?



    非常感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位器、

    我想为您看到的问题添加第三种可能性;我在我的多个客户中看到了这种情况。 如果您确实在试验重加速、则减速可能会导致过多的反电动势、从而导致总线电压超出器件的限值。 这可以很容易地解释 MOSFET 能够承受的原因、而电机驱动器却不能承受的原因。 要确定问题、您需要密切监控总线电压-微小的重复瞬变可能会导致故障。 要修复它、存在许多选项。 最简单的方法是增加总线上的大容量电容。 您还可以添加一个电阻器来耗散多余的能量、通过切换所有低侧或高侧 MOSFET 来制动电机、最后在总线电压超过预定电压电平时添加一个比较器来切换功率电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lenio。

    我在硬加速和减加速时测量了电池电压、EVM 中的该信号几乎没有噪声。

    我使用的电机无法重新制动。

    感谢您的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    关于在  INHx 和 INLx 之间添加死区时间的问题、TDRIVE 组件可提供自动死区时间插入、但可以插入额外的数字死区时间(tDEAD)。 对于连接硬件的器件、此时间固定为100ns、如下所示:

    请记住、如果死区时间过长、由于二极管导通损耗、电机驱动器的效率会降低。 有关这方面的更多详细信息、请参阅  以下应用报告《 了解智能栅极驱动器》的2.2.1节 MOSFET 握手。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Alicia、

    TDRIVE 组件能否与我的外部死区时间配合使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    DRV8323为 H/W 接口提供自动死区时间插入、固定死区时间为100ns、因此无需外部死区时间。 您是否想解释外部死区时间背后的原因?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    它只是对该变量进行更多的控制。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    您是否知道您计划添加多少死区时间?

    我将在内部与团队核实增加的死区时间是否会影响 TDRIVE、并将在本周结束前提供响应。  

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    大约100ns 的动态死区时间。

    谢谢、我将等待该响应。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    添加100ns 的死区时间应该是可以的。 我知道您目前是 BOOSTXL-DRV8323RH、这是硬件接口变体、但您是否愿意使用  BOOSTXL-DRV8323RS 来更好地控制 tDEAD

    最棒的

    ~Alicia