This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:电机驱动器论坛

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193199/boostxl-drv8323rs-the-electric-motor-driver-forum

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS

大家好、

这些电路板为 LaunchPad_280025C Launchpad 和 BOOSTXL-DRV8323RS。

我遇到 了两个问题、 如果您能为我提供解决方案、我将不胜感激。

首先、关于表达式窗口中的 fasttype 异常、我在代码中寻求了'fasttype' 、但未找到该变量的设置。 我想知道这 种异常是否会产生影响。

2.在 DMC_LEVEL_2级运行时、我发现电机驱动器可以平稳运行。 然而 、力角发生   器的电机转子角度与估算器的电机转子角度之间存在很大差异、估算器的电机转子角度信号不是很好。 但是、根据用户手册、  来自力角发生器 和 来自估算器的电机转子角度应非常接近。 我想知道是什么导致了这种情况。

 力角发生器的电机转子角度

估算器中的电机转子角度

手册中的屏幕截图  

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    感谢您的提问! 我将把这个主题转移给 C2000团队、因为他们拥有通用电机控制实验室代码、并且可能会更有能力帮助您解决问题。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    最后,我重新安装了环境,重新导入了例程,然后问题消失了。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到! 很高兴您能够解决此问题。

    此致、

    Anthony Lodi