This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:对于280025C Launchpad、由我设置的速度(即#39;speedref#39;)与估算的速度值大相径庭

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192360/boostxl-drv8323rs-for-280025c-launchpad-the-speed-set-by-me-namely-speedref-is-too-different-from-the-estimated-speed-value

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS

大家好、

我使用 了 PM 电机驱动器。 参数已知、电路板为280025C Launchpad 和 BOOSTXL-DRV8323RS。  电源电压为24V。

我在 'BuildLevel = 3、motor1_fast defined'条件下运行它、并将速度设置为50Hz。 观察窗口中的估算速度值非常小、但通过观察示波器中的相电流、我发现 实际速度值与我设置的速度相同、即50Hz。

请告诉我、什么可能导致 错误的估算速度值?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    我将在内部与团队进行沟通、目的是在下周结束前向您提供回复。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="543421" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192360/boostxl-drv8323rs-for-280025c-launchpad-the-speed-set-by-me-namely-speedref-is-too-different-from-the-estimated-speed-value "]但通过观察示波器中的相电流、我发现 实际速度值与我设置的速度相同、即50Hz。

    很难在示波器捕获上分辨正弦电流频率、但如果您说频率为50Hz (或示波器上为49.02Hz)、则电机速度是正确的; 它取决于电机磁极对的数量、假设电机有8个磁极对、则实际电机轴速度= 50Hz/8 = 6转/秒

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。  我对电机 驱动器速度的判断是正确的。 FAST 估算的速度值异常。 问题是    、第一张图片中红线圈出的'Speed_Hz'和'SpeedEST_Hz' 与我设置的实际速度(即'SpeedRef_Hz')大相径庭。 "BuildLevel = 1"和"BuildLevel = 2"运行平稳。 现在是'BuildLevel = 3'阶段。 我设置的电流负载也可以工作、但速度反馈异常。 电机参数由电机制造商提供。 请告诉我 、什么可能 导致速度反馈异常?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    我将在星期三结束前提供反馈。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    我重新安装了环境、完全重新导入了例程、 然后这个问题不再出现。

    此致、

    凯瑟琳