This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1625-SP:低侧不-# 39;t 切换

Guru**** 2482125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192989/uc1625-sp-low-side-don-t-toggle

器件型号:UC1625-SP
主题中讨论的其他器件:ash

您好,  

我正在使用 UC1625并在试验电路板上构建电路、与应用手册相同。  

我将 Maxon 电机连接到电路。 当我手动旋转轴时、低侧不会激活。 我可以监控高侧切换到不同相位、但低侧稳态几乎为零。

即使我断开了与引脚12/13/14的连接、当我用手转动轴时、也看不到该引脚上的任何活动从(H 到 L)或(L 到 H)发生变化。

什么可以阻止在低侧切换!?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="545392" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192989/uc1625-sp-low-side-don-t-toggle ]I 将 Maxon 电机连接到电路。 当我手动旋转轴时、低侧不会激活。 我可以监控高侧切换到不同相位、但低侧稳态几乎为零。[/QUERP]

    您是指 FET 输出还是驱动器输出信号?

    我将首先检查驱动器输出信号。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当然、在我未通过隔离驱动器看到 FET 输出活动后、我检查了驱动器输出。 我在初始消息的第二部分对此进行了解释。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    [引用 userid="545392" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192989/uc1625-sp-low-side-don-t-toggle "]哪些因素会阻止在低侧进行切换!?[/quot]

    驱动器具有比仅3个霍尔输入更多的输入引脚、如果不知道这些输入的状态、我们就不能指望看到输出高侧和低侧切换。

    下面的引脚连接到了什么? SR 触发器输出 Q 是驱动驱动器上下输出的 PWM。 如果 Q 输出为0、则无论3个霍尔输入的状态如何、FET 都会禁用。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    它们的连接方式与应用电路相同,上拉电阻或电容连接到 GND。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    感谢您的发帖! 您能否提供一个显示引脚25在运行期间电压的波形? 此外、如果您可以提供其中一个霍尔输出的波形、同时还显示高侧切换、这会很有帮助。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="545392" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192989/uc1625-sp-low-side-don-t-toggle/4499531 #4499531"]同样、它们的连接方式与应用电路、上拉电阻或电容的连接方式相同、并且连接到 GND [/引用]

    要知道是否生成内部 PWM 信号、我们需要在这些引脚上看到波形:25、26、27。

    您是否调整了1K POT 来控制输出 PWM 占空比?

    Brian