主题中讨论的其他器件:ash
您好,
我正在使用 UC1625并在试验电路板上构建电路、与应用手册相同。
我将 Maxon 电机连接到电路。 当我手动旋转轴时、低侧不会激活。 我可以监控高侧切换到不同相位、但低侧稳态几乎为零。
即使我断开了与引脚12/13/14的连接、当我用手转动轴时、也看不到该引脚上的任何活动从(H 到 L)或(L 到 H)发生变化。
什么可以阻止在低侧切换!?
谢谢
灰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
[引用 userid="545392" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192989/uc1625-sp-low-side-don-t-toggle ]I 将 Maxon 电机连接到电路。 当我手动旋转轴时、低侧不会激活。 我可以监控高侧切换到不同相位、但低侧稳态几乎为零。[/QUERP]您是指 FET 输出还是驱动器输出信号?
我将首先检查驱动器输出信号。
Brian
您好、Ash、
[引用 userid="545392" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192989/uc1625-sp-low-side-don-t-toggle "]哪些因素会阻止在低侧进行切换!?[/quot]驱动器具有比仅3个霍尔输入更多的输入引脚、如果不知道这些输入的状态、我们就不能指望看到输出高侧和低侧切换。
下面的引脚连接到了什么? SR 触发器输出 Q 是驱动驱动器上下输出的 PWM。 如果 Q 输出为0、则无论3个霍尔输入的状态如何、FET 都会禁用。
Brian

要知道是否生成内部 PWM 信号、我们需要在这些引脚上看到波形:25、26、27。
您是否调整了1K POT 来控制输出 PWM 占空比?
Brian