大家好、
我的客户使用 DAC 来控制 ITRIP。
最大电流为6A、RIPRORI 使用3k Ω、VIPROPI 典型值为2.77V。
假设 ITRIP =((VITRIP - VDAC)/RIPROPI) X AIPROPI、则 ITRIP 精度将受到 AIPRORI 误差和 VITRIP 误差的影响。
在最坏的情况下、与预期的 ITRIP 相比、实际 ITRIP 可能大于+/- 1A。
您是否有任何方法可以提高 ITRIP 精度?
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 DAC 来控制 ITRIP。
最大电流为6A、RIPRORI 使用3k Ω、VIPROPI 典型值为2.77V。
假设 ITRIP =((VITRIP - VDAC)/RIPROPI) X AIPROPI、则 ITRIP 精度将受到 AIPRORI 误差和 VITRIP 误差的影响。
在最坏的情况下、与预期的 ITRIP 相比、实际 ITRIP 可能大于+/- 1A。
您是否有任何方法可以提高 ITRIP 精度?
最棒的
Zeming
Morita-San、
感谢您的确认。
如果 AIPROPI 误差和 VITRIP 误差会影响总精度、 即使我们只是在没有 DAC 控制的情况下使用该器件、误差仍然存在。
例如、如果我们将 RIPRORI 设置为3k Ω、VIPROPI 典型值为2.97V、则 VIRPOPI 范围将为2.67V~3.17V、AIPROPI 6400将为6080~6720。
预期 ITRIP 为6.34A、最小 ITRIP 为5.4A、最大 ITRIP 为7.1A、误差约为15%、但精度不是很好。
实际上、最小 VIPRORI 和最小 AIPROPI 可能不会同时发生、ITRIP 精度应该更好。
您是否有关于 ITRIP 总调节精度的数据?
最棒的
Zeming