This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:使用 DAC 控制 ITRIP

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192786/drv8245-q1-control-itrip-using-dac

器件型号:DRV8245-Q1

大家好、

我的客户使用 DAC 来控制 ITRIP。

最大电流为6A、RIPRORI 使用3k Ω、VIPROPI 典型值为2.77V。

假设 ITRIP =((VITRIP - VDAC)/RIPROPI) X AIPROPI、则 ITRIP 精度将受到 AIPRORI 误差和 VITRIP 误差的影响。

在最坏的情况下、与预期的 ITRIP 相比、实际 ITRIP 可能大于+/- 1A。

您是否有任何方法可以提高 ITRIP 精度?

最棒的
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我将在下周二之前对其进行审核并向您提供反馈。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming San、您好

    感谢您的提问。 是 的、AIPROPI 误差和 VITRIP 误差将影响总精度。 AIPROPI 的范围为+/-5%、因为电流电平大于2A。

    没有办法进一步改进。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morita-San、

    感谢您的确认。

    如果  AIPROPI 误差和 VITRIP 误差会影响总精度、 即使我们只是在没有 DAC 控制的情况下使用该器件、误差仍然存在。

    例如、如果我们将  RIPRORI 设置为3k Ω、VIPROPI 典型值为2.97V、则 VIRPOPI 范围将为2.67V~3.17V、AIPROPI 6400将为6080~6720。

    预期 ITRIP 为6.34A、最小 ITRIP 为5.4A、最大 ITRIP 为7.1A、误差约为15%、但精度不是很好。

    实际上、最小 VIPRORI 和最小 AIPROPI 可能不会同时发生、ITRIP 精度应该更好。

    您是否有关于 ITRIP 总调节精度的数据?  

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeming San、您好

    感谢您的提问。  

    我们没有组合特征数据。 因此、在计算时、我们需要对它们进行汇总。

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 感谢您的支持!

    最棒的
    Zeming