Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301 您好!
我们使用 PIN5 (BSTA)\PIN6 (SHA)作为电源来连接 AMC1305。 在开路负载下、我们可以看到 drv8301产生的噪声。
这是否适用于我们的应用? 或如何 降低噪声?(PWM 频率约为10kHz)。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否注意到发生了任何故障、无论是在 nFAULT 引脚上还是在 SPI 状态寄存器中报告这些故障?
此外、以下常见问题解答是调试 BLDC 电机驱动器的绝佳资源:
最棒的
~Alicia