This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:drv8301拉电流能力

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193191/drv8301-drv8301-power-sourcing-ability

器件型号:DRV8301

您好!

我们使用 PIN5 (BSTA)\PIN6 (SHA)作为电源来连接 AMC1305。 在开路负载下、我们可以看到 drv8301产生的噪声。  

这是否适用于我们的应用? 或如何 降低噪声?(PWM 频率约为10kHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在电机驱动器论坛上发帖!

    我的目标是在本周结束前作出答复。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自举电容用于导通 MOSFET、遗憾的是、该电容不用作电源。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    当我们移除电源电路时、仍然会出现噪声、VDD 为24V。 如果我将电压升高到48V、则噪声更大。  我们如何调试该芯片? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否注意到发生了任何故障、无论是在 nFAULT 引脚上还是在 SPI 状态寄存器中报告这些故障?

    此外、以下常见问题解答是调试 BLDC 电机驱动器的绝佳资源:

    最棒的

    ~Alicia