请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8874-Q1 大家好、
在等待 tWAKE1或从睡眠模式转换到工作模式之前、控制 PWM 信号(IN1/IN2)是否存在任何问题? 我们使用"PWM 模式"。
我们知道、要将此器 件从睡眠模式更改为活动模式、需要将 nSLEEP=0更改为 nSLEEP=1、并将 tWAKE=1msmax 更改为 elasping tWAKE=1msmax。
如果在此转换期间通过 PWM 信号对 IN1/IN2进行控制(或 nSLEEP=1、但不等待 tWAKE)、DRV8874-Q1是否会忽略 IN1/IN2信号、而 OUT1/OUT2在 tWAKE 之后跟随这些信号?
或者是否有任何严重的问题来实现这一目的?
此致、
Ochi