This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874-Q1:在等待 tWAKE 或从睡眠模式转换到激活模式之前、控制 PWM 信号(IN1/IN2)是否存在任何问题?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195124/drv8874-q1-is-there-any-problem-to-contorl-pwm-signal-in1-in2-before-waiting-twake-or-on-transition-from-sleep-mode-to-active-mode

器件型号:DRV8874-Q1

大家好、  

在等待 tWAKE1或从睡眠模式转换到工作模式之前、控制 PWM 信号(IN1/IN2)是否存在任何问题? 我们使用"PWM 模式"。  

我们知道、要将此器  件从睡眠模式更改为活动模式、需要将 nSLEEP=0更改为 nSLEEP=1、并将 tWAKE=1msmax 更改为 elasping tWAKE=1msmax。
如果在此转换期间通过 PWM 信号对 IN1/IN2进行控制(或 nSLEEP=1、但不等待 tWAKE)、DRV8874-Q1是否会忽略 IN1/IN2信号、而 OUT1/OUT2在 tWAKE 之后跟随这些信号?  
或者是否有任何严重的问题来实现这一目的?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    [引用 userid="407553" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1195124/drv8874-q1-is-there-any-problem-to-contorl-pwm-signal-in1-in2-before-waiting-twake-or-on-transition-from-sleep-mode-to-active-mode ]DRV8874-Q1是否仅忽略 IN1/IN2信号、OUT1/OUT2在 tWAKE 之后跟随这些信号?  [/报价]

    是的。 你是对的。 DRV8874-Q1将忽略任何 IN1/IN2输入、直到 TWAKE 到期。 器件不存在损坏或故障风险。

    此致、

    Pablo Armet