您好专家、
问题1:
我将 DRV8329用于 BLDC 电机控制。 我注意到 DRV8329支持3xPWM 控制模式、数据表中对此进行了介绍:


但是、我找不到任何硬件引脚编号来使其进入 PWM 模式。 你能给我一些建议吗?
问题2:
同时、我对 DRV8329的使用有进一步的疑问、我已经对 PWM 生成进行了双测试:
P0-正常
背景:连接了电源引脚、使用 PWM 将 Inha 和 INLA 设置为打开、然后测量 OUTA 电压。
现象:
栅极驱动器:


OUTA:

nFAULT:~2.5V。 在这种情况 下、nFAULT 信号的电压不会闭合到 AVDD、即3.3V。 这是正常的吗?
更新了:我检查其电压(具有和不具有 MCU 引脚、用于读取 nFAULT 电压)、它与 MCU 引脚输入电阻器相关、因此它应该正常。


P1-Abnormal
背景:连接了电源引脚、在 PWM 和 INLA 关闭的情况下设置 Inha 打开、然后测量 OUTA 电压。
现象:
栅极驱动器:


OUTA:

nFAULT:~0V。 故障发生。 什么导致故障、未添加电流电路?

您对这种现象有什么建议吗?
此致
SAL



(绿色为 OUTA;粉色为 GHA;蓝色为 GLA;全部连接至 GND) 
(绿色表示高侧:PVDD->SHX)