请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873 您好!
如果控制模式不是 PWM 模式、那么 PWM 控制是否不可能实现?
我的客户想知道、即使控制模式是相位和使能模式、PWM 控制是否可行。
如果将 PWM 信号输入 EN/IN1引脚、并将旋转方向信号输入 PH/IN2引脚、则我的客户认为可以实现 PWM 控制。 他们的理解是否正确?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果控制模式不是 PWM 模式、那么 PWM 控制是否不可能实现?
我的客户想知道、即使控制模式是相位和使能模式、PWM 控制是否可行。
如果将 PWM 信号输入 EN/IN1引脚、并将旋转方向信号输入 PH/IN2引脚、则我的客户认为可以实现 PWM 控制。 他们的理解是否正确?
此致、
希拉诺
嗨、Hirano-San、
感谢您的提问。 这种方法是可行的、称为电压控制方法。
以下视频更详细地解释了这一概念(从6:00开始)。
https://training.ti.com/ti-precision-labs-motor-drivers-integrated-stepper-driver-control-interfaces
最棒的
Akshay
您好!
[报价 userid="36030" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194678/drv8873-pwm-control-in-the-phase-and-enable-mode 我的客户想知道即使控制模式是相位和使能模式、PWM 控制是否可行。它们是绝对正确的。 实际上、对于风扇或泵等简单的速度控制、PH/EN 优于 PWM 模式、具有更低的电流损耗和简单的 MCU 接口。
Brian