This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:相位和使能模式下的 PWM 控制

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194678/drv8873-pwm-control-in-the-phase-and-enable-mode

器件型号:DRV8873

您好!

如果控制模式不是 PWM 模式、那么 PWM 控制是否不可能实现?
我的客户想知道、即使控制模式是相位和使能模式、PWM 控制是否可行。
如果将 PWM 信号输入 EN/IN1引脚、并将旋转方向信号输入 PH/IN2引脚、则我的客户认为可以实现 PWM 控制。 他们的理解是否正确?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirano-San、

    感谢您的提问。 这种方法是可行的、称为电压控制方法。  
    以下视频更详细地解释了这一概念(从6:00开始)。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-motor-drivers-integrated-stepper-driver-control-interfaces

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="36030" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194678/drv8873-pwm-control-in-the-phase-and-enable-mode 我的客户想知道即使控制模式是相位和使能模式、PWM 控制是否可行。
    如果将 PWM 信号输入 EN/IN1引脚、并将旋转方向信号输入 PH/IN2引脚、则我的客户认为可以实现 PWM 控制。 他们的理解是否正确?[/引述]

    它们是绝对正确的。 实际上、对于风扇或泵等简单的速度控制、PH/EN 优于 PWM 模式、具有更低的电流损耗和简单的 MCU 接口。

    Brian