主题中讨论的其他器件: DRV8251AEVM
大家好、
当没有电机连接到 OUT1和 OUT2时、我们的客户测试了 DRV8231A。
它们向 PIN1或 PIN2输入30%的 PMW 并且发现一些芯片的电流 IPPOPI 反馈不是零。 最大泄漏电流约为150mA。
请告诉我电流是多少以及产生的原因? 我们是否有 消除或降低电流的方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当没有电机连接到 OUT1和 OUT2时、我们的客户测试了 DRV8231A。
它们向 PIN1或 PIN2输入30%的 PMW 并且发现一些芯片的电流 IPPOPI 反馈不是零。 最大泄漏电流约为150mA。
请告诉我电流是多少以及产生的原因? 我们是否有 消除或降低电流的方法?
您好、Fengyu、
[引用 userid="533611" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171963/drv8231a-why-current-was-tested-when-no-motor-was-connect-to-the-out1-and-out2/4437834 #4437834">我的客户按照 您所说的方式测试了 DRV8231A。 泄漏电流始终与器件一起、而不是与电路板一起产生[/报价]它听起来像是有缺陷的驱动器芯片。
Brian
ipprop 上的15mA 泄漏电流过大。 假设镜电流感应 的比例因子为1.5mA/A、这意味着在 iprop 时为15mA、则大电流15mA * A/1.5mA = 10A 在未连接负载的情况下流经 FET!!!!
Brian
您好、Fengyu、
[引用 userid="533611" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171963/drv8231a-why-current-was-tested-when-no-motor-was-connect-to-the-out1-and-out2/4437968 #4437968"]15mA 不是 iprop 的电流。 这是我们的客户计算的通过 FET 的电流。 这意味着 ipprop 上的电流为15mA*1.5mA/A=0.0225mA。 电流很小、但这对于我们的产品而言是正常的?我从未猜测过您谈论的是 FET 电流、因为在帖子中的任何地方都没有提到过它。 感谢您的澄清。
对于15mA 流过 FET 的情况,在 INx 输入端施加30%的 PWM,并且没有连接电机,FET 正在进行开关,并且由于 FET 固有电容,应该会有一些开关电流损耗-- PWM 频率越高,开关损耗越大。
PWM = 100% 和0%(直流电平且 FET 无开关)时、FET 电流是多少?
2.当 PWM 频率为10kHz 和50kHz 时、FET 电流损耗是多少?
该测试结果有助于确认小 FET 电流是由开关损耗引起的、这可能是正常现象。
Brian
Brian & Pablo、您好!
[引用 userid="106056" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171963/drv8231a-why-current-was-tested-when-no-motor-was-connect-to-the-out1-and-out2/4439106 #4439106"]此测试结果有助于确认小 FET 电流是由开关损耗引起的、这可能是正常现象。感谢您快速解决问题。 请问 这种现象是否正常,为何只有 个别芯片才有问题? 不应该 消除具有大固有电容的 FET?
我已向客户索要泄漏电流的芯片。 我认为我可以按照 客户交付给我后您所说的说明对其进行测试。 此外、如果您有其他想法来寻找答案、请随时告诉我。 我们都很想知道这个问题是为什么发生的以及如何解决这个问题。
此致、
丰裕
大家好、
我回来了! 我在 DRV8251AEVM 上测试了无负载的 DRV8231A、发现了一个奇怪的现象、需要您帮助分析。 如下面的波形所示、在 IN2信号‘s 上升沿(IN2和 V1上升沿之间的时间为 T1)之后有一个电压(V1、大约20mV)。

4绿色:IN1 1黄色:IN2 3粉色:引脚上的电压 IPROPI 2蓝色:OUT2
不同的芯片具有不同的 TI 和 V1。 您可以参考下面的另一个芯片的测试结果。
那么、您能否帮助解释为什么 T1和 VI 生成? 为什么不同的芯片具有不同的 V1和 TI? V1的幅度是正常的多大? 期待您的回复! 谢谢!
丰裕
此致