This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:为什么在没有电机连接到 OUT1和 OUT2时测试电流

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, DRV8251AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171963/drv8231a-why-current-was-tested-when-no-motor-was-connect-to-the-out1-and-out2

器件型号:DRV8231A
主题中讨论的其他器件: DRV8251AEVM

大家好、

当没有电机连接到 OUT1和 OUT2时、我们的客户测试了 DRV8231A。

它们向 PIN1或 PIN2输入30%的 PMW 并且发现一些芯片的电流 IPPOPI 反馈不是零。 最大泄漏电流约为150mA。

请告诉我电流是多少以及产生的原因? 我们是否有 消除或降低电流的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    我将与您一起回答您的问题。

    客户是使用自己的板还是使用 TI 的评估板?

    您能否提供客户原理图的驱动器部分? 我特别想了解 IPROPI 连接及其连接到的其他网络。

    是否在所有电路板中测量了该泄漏电流?  

    此致、

    Pablo Armet  

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的回复。

    客户使用自己的电路板测试 DRV8231A。

    如屏幕截图所示、引脚1 (标有 VISEN)是 IPROPI。 LEFT_WHEEL_1将被发送到 MCU 的 ADC。

    作为客户的反馈、并非所有电路板都有泄漏。 他们测试的最大电流约为150mA。

     

    此致、

    丰裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    感谢您提供原理图和答案。

    我需要更多时间来研究这一点。 我将在24小时内回复。 提前感谢您的耐心等待。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我可以就该问题获得您的反馈吗?

    此致、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    原理图中没有任何明显的东西会导致泄漏的根本原因。  

    您可以进行 ABA 交换吗? 将其中一个具有泄漏的 IC 焊接到没有泄漏的电路板上? 此外、将一个良好的 IC 焊接到有泄漏的电路板上、并观察泄漏是否伴随 IC 或电路板。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的回复。 我们将根据 您提到的方法测试 IC。

    此致、

    丰裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰裕

    期待您的结果。

    此致、

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我的客户按照 您所说的方式测试了 DRV8231A。 泄漏电流始终与器件一起、而不是与电路板一起。

    此外、我想更正电流的幅度。  他们测试的最大电流约为15mA。

    我想问我们如何解决这个问题吗? 谢谢。

    此致、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    [引用 userid="533611" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171963/drv8231a-why-current-was-tested-when-no-motor-was-connect-to-the-out1-and-out2/4437834 #4437834">我的客户按照 您所说的方式测试了 DRV8231A。 泄漏电流始终与器件一起、而不是与电路板一起产生[/报价]

    它听起来像是有缺陷的驱动器芯片。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="533611" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171963/drv8231a-why-current-was-tested-when-no-motor-was-connect-to-the-out1-and-out2/4437834 #4437834">此外,我还想更正电流的幅度。  他们测试过的最大电流约为15mA。[/quot]

    ipprop 上的15mA 泄漏电流过大。 假设镜电流感应 的比例因子为1.5mA/A、这意味着在 iprop 时为15mA、则大电流15mA * A/1.5mA = 10A 在未连接负载的情况下流经 FET!!!!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    15mA 不是 iprop 上的电流。 这是我们的客户计算的通过 FET 的电流。  这意味着 ipprop 上的电流为15mA*1.5mA/A=0.0225mA。 电流很小、但这对于我们的产品是正常的吗?

    此致、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febgyu、

    感谢您的澄清。 我认为 IC 可能已经损坏了。 您能否让客户在 IC 未通电时测量 IPROPI 引脚到器件 GND 的电阻? 并将该测量值与正常工作的 IC 进行比较。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    [引用 userid="533611" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171963/drv8231a-why-current-was-tested-when-no-motor-was-connect-to-the-out1-and-out2/4437968 #4437968"]15mA 不是 iprop 的电流。 这是我们的客户计算的通过 FET 的电流。  这意味着 ipprop 上的电流为15mA*1.5mA/A=0.0225mA。 电流很小、但这对于我们的产品而言是正常的?

    我从未猜测过您谈论的是 FET 电流、因为在帖子中的任何地方都没有提到过它。 感谢您的澄清。  

    对于15mA 流过 FET 的情况,在 INx 输入端施加30%的 PWM,并且没有连接电机,FET 正在进行开关,并且由于 FET 固有电容,应该会有一些开关电流损耗-- PWM 频率越高,开关损耗越大。  

    PWM = 100% 和0%(直流电平且 FET 无开关)时、FET 电流是多少?

    2.当 PWM 频率为10kHz 和50kHz 时、FET 电流损耗是多少?

    该测试结果有助于确认小 FET 电流是由开关损耗引起的、这可能是正常现象。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian & Pablo、您好!

    [引用 userid="106056" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1171963/drv8231a-why-current-was-tested-when-no-motor-was-connect-to-the-out1-and-out2/4439106 #4439106"]此测试结果有助于确认小 FET 电流是由开关损耗引起的、这可能是正常现象。

    感谢您快速解决问题。 请问 这种现象是否正常,为何只有 个别芯片才有问题?  不应该   消除具有大固有电容的 FET?

    我已向客户索要泄漏电流的芯片。 我认为我可以按照 客户交付给我后您所说的说明对其进行测试。 此外、如果您有其他想法来寻找答案、请随时告诉我。  我们都很想知道这个问题是为什么发生的以及如何解决这个问题。  

    此致、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰裕

    可能发生了许多情况、可能是 ESD 损坏导致 IPROPI 上的内部漏电路径。 在我们对器件进行某种故障分析之前、我们不会明确知道这一点。

    运行测试后、请告诉我。  

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将在得到它后进行测试。 谢谢!

    此致、

    丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我回来了! 我在 DRV8251AEVM 上测试了无负载的 DRV8231A、发现了一个奇怪的现象、需要您帮助分析。  如下面的波形所示、在 IN2信号‘s 上升沿(IN2和 V1上升沿之间的时间为 T1)之后有一个电压(V1、大约20mV)。

    4绿色:IN1  1黄色:IN2  3粉色:引脚上的电压 IPROPI 2蓝色:OUT2

    不同的芯片具有不同的 TI 和 V1。 您可以参考下面的另一个芯片的测试结果。

      

    那么、您能否帮助解释为什么 T1和 VI 生成? 为什么不同的芯片具有不同的 V1和 TI?  V1的幅度是正常的多大?  期待您的回复! 谢谢!

    丰裕

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    因此、FET 在输出变为高电平期间具有大约12mA 的泄漏电流。 我不知道为什么 T1延迟因芯片而异。

    您是否确实需要 DM1和 DM2二极管? 拆下它们并在无负载的情况下再次测试、然后查看是否有任何变化。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    我同意 Brian 的观点。 让我们移除两个二极管、看看问题是否消失。  

    我真的想不到解释。 我必须不断深入了解这一点、以了解正在发生的情况。

    此致、

    Pablo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu、

    您是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰裕

    我收到了您的电子邮件。 让我们将此讨论移至电子邮件中。 我将关闭此主题。

    此致、

    Pablo Armet