This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:Michal Novak 的旧线程解决方案?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191217/drv8711-solution-to-an-old-thread-from-michal-novak

器件型号:DRV8711

我找不到以下陈述的答案:

快速衰减期间、正电压绝对 将超过最大值0.2V。
对于负电压、感应电阻器3A * 0.08R = 0.24V (即 ABS)的压降甚至会使该值更糟。 将超过最大值–0.44V
同样的问题也是其它类型的晶体管处于快速衰减模式,直到晶体管由肖特基二极管并联....

问题:

这没问题吗? 如果这是一个问题、有哪些可能的解决方案?

此致- Rene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    感谢您在 MD 论坛上发帖。 请允许我24小时调查您的查询、我将回答您的问题。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    很抱歉答复很晚。

    有几种方法可以最大限度地降低电压尖峰。 如  需更多信息、请阅读此常见问题解答。

    此致、

    Pablo Armet