请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8711 我找不到以下陈述的答案:
在快速衰减期间、正电压绝对 将超过最大值0.2V。
对于负电压、感应电阻器3A * 0.08R = 0.24V (即 ABS)的压降甚至会使该值更糟。 将超过最大值–0.44V!
同样的问题也是其它类型的晶体管处于快速衰减模式,直到晶体管由肖特基二极管并联....
问题:
这没问题吗? 如果这是一个问题、有哪些可能的解决方案?
此致- Rene