请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8313 主题中讨论的其他器件: DRV8316、 DRV8311、 DRV8317
您好、先生、
我们正在寻找驱动三相无刷直流电机的驱动器 IC (目前我们使用的是 DRV8313 2.5A 驱动器 IC、
您能不能建议具有5A 和8A 高电流能力的类似 IC。
期待您的到来。
此致
Murthy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.